This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:MUXOUT 引脚三态

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1007783/lmx2820-muxout-pin-tri-state

器件型号:LMX2820

您好!

在数据表中、写入 MUXOUT 引脚仅在 CE 为低电平时处于三态。 这是将 MUXOUT 设置为三态的唯一方法吗?

如果是、在同一 SPI 总线上使用两个 LMX2820的最佳方法是什么? 在这种情况下、在使用共享 SPI 总线的情况下、是否可以通过 SPI 从一个 PLL 读取寄存器而无需禁用第二个 PLL (通过 CE)?

此致
Joachim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joachim、

    您可以通过设置 R3[0]=0来强制 MUXOUT 引脚进入三态。 要重新启用 SDO、请设置 R3[0]=1。

    请注意、我们最近才确定在其中的许多器件上具有三态 MUXOUT 功能、因此这尚未包含在数据表中;但未来的数据表更新将捕获此功能。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 感谢你的答复。