This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00804B-Q1:LMK00804B-Q1

Guru**** 2668255 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00804B-Q1, LMK00804B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1007299/lmk00804b-q1-lmk00804b-q1

器件型号:LMK00804B-Q1
主题中讨论的其他器件: LMK00804B

你(们)好

我们能否 获得100MHz 或125MHz 下 LMK00804B-Q1的相位噪声图?

正如  LMK00804B 125MHz 数据表中提供的那样。

谢谢、

Sutej.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sutej、

    我们拥有的壁橱相位噪声图适用于122.88MHz 信号(如下所示)。 125MHz 信号的相位噪声应与下图和 LMK00804B 数据表中所示的波形大致相同(约70fs rms 抖动、本底噪声为-161dBc/Hz)。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,起亚。

    非常感谢您在相位噪声图方面的帮助。