This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:CLKIN 压摆率定义

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1007573/lmk00301-clkin-slew-rate-definition

器件型号:LMK00301

由于 LMK00301的时间抖动性能取决于 CLKIN 信号的压摆率、我想确认我们正在正确计算输入压摆率。

 

差分 CLKIN 信号是施加到 CLKIN 和 CLKIN*引脚的电压之间的电压差 VID (例如,CLKin0和 CLKin0*或 CLKin1和 CLKin1*)。  如果应用于 CLKIN 和 CLKIN*引脚的信号具有相同的20%至80%上升和下降时间 tr 和 tf、并且如果 tr 和 tf 相等、则差分输入压摆率为2*VID*(80%-20%)/tr。  

 

例如、如果应用的信号是 VID = 400mV 的 LVDS 信号、则上升时间 tr = 175ps、下降时间 TF = 175ps、 则压摆率为(+400mV -(-400mV))*(80%- 20%)/175ps = 480mV / 175ps = 2.7V/ns。

 

是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要总摆幅为800mV、这应该是正确的计算方法-例如、如果差分输出摆幅为-400mV 至400mV 或0mV 至800mV。

    此致、

    Amin