This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:"输出 RampN 活动"选择

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1007584/lmx2492evm-output-rampn-active-selection

器件型号:LMX2492EVM
Thread 中讨论的其他器件:LMX2492

尊敬的 Noel:

"Output RampN Active"(输出 RampN 激活)选择的工作方式受到一定 的限制、在 LMX2492内部似乎没有二进制 RampN 编码器

在8级斜坡场景中、我想为 RAMP2、RAMP5和 RAMP6选择输出信号、但 要选择"输出 RampN 激活"   

未提供除外 的时序信号。

通过  TRIG-1、TRIG-2和 MOD-OUTPUT 的"Output Ramp0 Active"、我可以获得以下 True 表;

斜坡 N 激活 模块 TRIG2 TRIG1 多路复用
斜坡0 0 0 0 0
斜坡1 0 0 1 0
斜坡2 0 1 0 0
斜坡3 0 1 1 0
斜坡4 1 0 0 0
斜坡5 1 0 1 0
斜坡6 1 1 0 0
斜坡7 1 1 1 0

在 Tics Pro 用户控件中、Output RampN Active (对于 N=1至7) 选择似乎对 Trig1、Trig2和 MOD 的时序输出没有影响。

只有"输出 Ramp0有效"(N=0)生成"斜坡计数器"时序输出。 因此、我们必须构建自己的解码器、以便选择 Ramp 2 5和6。

或者、是否有其他方法使 "输出 RampN 处于活动状态"真正处于活动状态?

感谢您的关注和亲切问候、

BERT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BERT、

    很抱歉、通知我们 TICS Pro 需要更新这些寄存器、这些选项不再可用。 数据表已删除它们。

    您可以使用标志来监控斜坡活动、数据表和 EVM 用户指南中提供 了使用标志的示例。