This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SP:SPI 接口是否支持冷备用?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1006030/lmk04832-sp-does-the-spi-interface-support-cold-sparing

器件型号:LMK04832-SP

各位专家,您好

器件未上电时是否可以/允许对 SPI 接口信号进行活动?  

这在具有冗余组件的"冷备用"应用中非常有用。

谢谢!

Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    如果不加电、我假设您是指在断电状态下不存在电源电压。  在这种情况 下、我们从技术角度将绝对最大值规格为 Vcc + 0.3V。因此、严格地说、这是不允许的、否则会由于 ESD 二极管导通而导致大电流。  但这是可能的...

    • LVCMOS 驱动器可能无法接受这种增加的电流消耗
    • 对于 LMK04832-SP 而言、增加的电流消耗是不可接受的、但如果时钟线路保持低电平并且仅在进行更好的编程时变为高电平、则会更好。

    通过在 LMK04832-SP SPI 线路的输入端放置一个串联电阻器并使用低于3.3V 的 LVCMOS、可以对上述两项进行寻址。  这可能是可以接受的、但我无法保证、除非完成向数据表添加的过程。

    如果它们将器件编程为 POWERDOWN=1、则流耗最大为5mA。。。 这可能比通过 ESD 二极管(当为高电平时)流入器件的电流更小。  这是一个选项吗?

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Timothy

    为了符合数据表的要求、我将说明它不支持0V 电源的冷备用。  

    我建议保持器件通电、但设置 POWERDOWN=1。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、太好了。  我们将采取行动、看看是否有任何可添加的内容、以阐明其他可能的选项。