请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04832-SP 各位专家,您好
器件未上电时是否可以/允许对 SPI 接口信号进行活动?
这在具有冗余组件的"冷备用"应用中非常有用。
谢谢!
Jim B
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家,您好
器件未上电时是否可以/允许对 SPI 接口信号进行活动?
这在具有冗余组件的"冷备用"应用中非常有用。
谢谢!
Jim B
Jim、您好!
如果不加电、我假设您是指在断电状态下不存在电源电压。 在这种情况 下、我们从技术角度将绝对最大值规格为 Vcc + 0.3V。因此、严格地说、这是不允许的、否则会由于 ESD 二极管导通而导致大电流。 但这是可能的...
通过在 LMK04832-SP SPI 线路的输入端放置一个串联电阻器并使用低于3.3V 的 LVCMOS、可以对上述两项进行寻址。 这可能是可以接受的、但我无法保证、除非完成向数据表添加的过程。
如果它们将器件编程为 POWERDOWN=1、则流耗最大为5mA。。。 这可能比通过 ESD 二极管(当为高电平时)流入器件的电流更小。 这是一个选项吗?
73、
Timothy