This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:输入基准电源

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1006407/lmx2595-input-reference-power

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件:LMX2592

双端和单端输入信号的输入基准信号(振荡器)的建议输入功率是多少? 假设数据表图32中所示为50 Ω 输入配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    我们建议引脚上的电压不超过2Vpp (10dBm 单端、13dBm 差分)。 不过、它取决于您具有的 OSCin 信号类型。 10dBm 单端/13dBm 差分数字用于正弦波输入。 正弦波输入压摆率随输入振幅的函数而变化、因此实际上正弦波输入的最佳情况始终是最大输入功率。 在我们自己的验证中、我们使用16dBm Wenzel 正弦波 OCXO 作为3dB 衰减器和平衡-非平衡变压器。 另一方面、如果基准输入端具有 LVDS、LVPECL 或 CML 等高压摆率信号、则输入功率变得不太重要。 在具有相同压摆率的200mVpp 信号和2Vpp 信号之间、噪声性能没有太大差异、除非对噪声抗扰度或振幅裕度有一些担忧。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:抱歉、我的器件型号错误。 我的器件是 LMX2592、数据表的表6.1显示 了施加 Vcc 时的< 1.8Vpp 和 Vcc = 0时的< 1Vpp。 我的输入是100MHz 正弦波。 因此、根据您在上面的解释、假设应用了 Vcc、我的输入应该接近1.8Vpp。 谢谢、Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、

    我认为是这样、因为我的表6.1不限制输入基准。

    数据表直接取自 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmx2595.pdf

    我的建议来自第6.5节:

    此致、

    Derek Payne