This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:高相位噪声

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1005835/lmx2582-high-phase-noise

器件型号:LMX2582

我尝试生成751MHz 的频率、但我会得到高相位噪声。 我使用以下寄存器配置。 是否有降低相位噪声的建议?

REG-46 0
REG-45 0
第44条89
第40号法规77
REG-3e 0
REG-3D 1.
REG-3b 0
REG-30 3fd
REG-2f CF
REG-2e fa3
REG-2D 38e2
稳压器- 2c A
寄存器2b 0
REG-2a 0
REG-29 4240
reg -28 f
REG-27 8204
REG-26 48.
REG-25 4000
寄存器24 421.
REG-23 29F
REG-22 c3ea
REG-21 2a0a
REG-20 210A
REG-1f 601
REG-1e 34.
REG-1D 84.
REG-1c 2924.
REG-19 0
第18号条例509.
REG-17 8842
第16号法规2300
REG-14 12 c
第13号条例965
REG-e 18c
寄存器 d 4000
reg-c 7002
寄存器 b 18.
REG-A 10d8
第9号条例302.
REG-8 1084
REG-7 28b2
寄存器4 1943
REG-2 500
寄存器1 809
REG-0 2218

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhriv、

    我在 TICS Pro 中查看了配置、但没有看到任何突出的东西。 您可能需要将输出 B 设置为通道分频器、即使它已断电;这有时有助于降低噪声。

    如果不知道相位噪声图是什么样子、我无法确定您看到的噪声是否很高。 您是否已针对同一案例确认了 PLLatinum Sim? 您的环路滤波器系数是多少?

    此致、

    Derek Payne