This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04616:半步进功能不起作用

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1158613/lmk04616-half-step-capability-is-not-working

器件型号:LMK04616

我的基于 LMK04616的系统生成1000MHz 的时钟输出、250MHz 的时钟输出为 HSDS。

时钟分配路径 为 PLL2 VCO (= 6GHz:3)-> 2GHz

WCLK = 1GHz (除以2)

CLK = 250MHz (8分频)

当 HS_EN_CH8_9 ="1"时、我无法发出250ps 数字步进。 看起来半步进未启用)

? 我们是否需要设置除 0x12B OUTCH89CNTL2之外的其他寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们很快会回来回答您的问题。 请原谅延迟。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答。

    同步事件后、数字延迟值在时钟输出上生效。

    设置数字延迟值和/或半时钟延迟(HS_EN_CH8_9 ="1")后、需要提供 SYNC 以在输出通道上产生延迟。

    请确保生成 SYNC 以实现半时钟延迟效应。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal