This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:是否可以在不同频率下同时设置两个输出?

Guru**** 2930370 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595EVM, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1159685/lmx2595evm-is-possible-set-at-the-same-time-two-output-at-different-frequencies

器件型号:LMX2595EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2594

各位专家:

寻求您的帮助、请:

客户喜欢 在物体上使用 LMX2595EVM。  关于两个射频输出、是否可以在不同频率下同时设置两个输出?

是否可以在两个输出端设置不同的相位? 如果没有、您能否建议使用具有此功能的评估板?

73、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

     两个射频缓冲器的信号输入来自同一个源、并且只有一个分频器(通道分频器)、如果我们将两个缓冲器配置为通道分频器输出、则两个输出频率将是相同的。 我们可以将其中一个 RFout 配置为 VCO 输出、将另一个配置为通道分频器输出、因此我们可以同时输出两个不同的频率。 我们还可以将 RFoutB 设为 SYSREF 输出、以便我们可以使用 SYSREF 分频器输出不同的频率。  

    无法单独调整射频输出的相位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    你好。  

    很清楚。 但我仍然有疑问。 在我的项目中、我必须生成14GHz 的固定频率和5.5GHz 至13.5GHz 之间的可变频率。 分频器是否允许我生成这两个频率?
    如果是、粒度如何?
    如果不是、您能否建议使用可在该范围内生成两个不同频率的合成器? 还应改变单一输出通道的相位。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ArSuzy、

    我想您需要两个 LMX2594、一个固定为14GHz 输出、另一个具有可变输出频率。 您可以使用 MASK_SEED 寄存器更改输出阶段。