This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCDB800:CDCDB800 VS CDCDB1200

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCDB800, CDCDB2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1159868/cdcdb800-cdcdb800-vs-cdcdb1200

器件型号:CDCDB800
主题中讨论的其他器件: CDCDB2000

您好,团队

CDCDB800和 CDCDB2000之间的使用是否有差异? 谢谢。
EE:与服务器相关,与英特尔相关。

此致

小查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    CDCDB800和 CDCDB2000具有与扇出 LP-HCSL 类似的用例。 但是 、它们之间在规格(PCIe 合规性)、输出通道数和封装等方面存在其他显著差异、如下所示:

    参数 CDCDB800 CDCDB2000
    通道计数 8. 20.
    封装 VQFN TLGA
    PCIe 合规性 第1-6代   第1-5代
    附加抖动典型值(fs) 100   155.

    如 需更多信息、请参阅 CDCDB800和 CDCDB2000的数据表。

    最棒的

    阿西姆