This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:功能表

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: NE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1134541/ne555-function-table

器件型号:NE555

大家好、

根据 NE555的功能方框图、 哪一个是 RS 触发器在内部、当 R 和 S 引脚都为高电平时、RS 触发器的输出应该是不确定的1.当 TRIG 电压< 1/3VCC 时、为什么真值表给出的 NE555输出与阈值引脚状态无关?

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、  

    问得好! 在这种情况下、无论阈值电压的电平如何、引脚优先级都将用于触发。 由于触发器小于1/3 VCC、因此输出将为高电平。 引脚优先级复位优先级为第一、触发引脚优先级为第二。 如果有任何其他问题、请告诉我是否可以提供帮助。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    您的意思是 NE555内部电路集成了一个优先级电路、因此当 TRIG 电压< 1/3VCC 时、无论阈值电压如何、NE555都会输出高电平。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、  

    是的、没错。 根据设计、无论阈值电压的电平如何、都会优先考虑触发器输入。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    您能否提供  NE555的内部电路或方框图、尤其是该优先级电路

    谢谢你。  

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、  

    我无法为此器件提供内部电路、但可以将其视为基本 SR 锁存器、如下所示。 获取 Q (NOT)输出、最终输出将为555的高电平。  

    此致、  

    Chris Featherstone