This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:通过 SPI 快速写入偏差寄存器来实现模拟 FM 调制

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1005200/lmx2571-analog-fm-modulation-with-spi-fast-write-to-deviation-register

器件型号:LMX2571

尊敬的 TI 支持!

我们想问一些有关 LMX2571 VCO 的任意或模拟 FM 调制的问题吗?

-我们可以得到的 VCO 的绝对最大偏差是多少? 我们看到它能够达到+/- 30kHz、但我们需要大约+/-75kHz。 使用16位 R33寄存器是否可能?

-我们在 SPI 或 I2S 模式下写入 R33寄存器的速度有多快? 我们需要至少对最大25kHz 调制器信号进行20倍过采样。 这意味着至少需要500kHz 的频率。 这样、我们就可以提供良好的偏差分辨率、从而在解调器处获得低失真信号。

感谢您的回答。

此致、

Zoltan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Zoltan

    1. 请记住、±75kHz 会反射回 VCO 频率、VCO 的最大偏差不能太大或器件不会保持锁定状态。 中点处的 VCO 增益约为56MHz/V、电荷泵的范围为0-2.5V、假设在 VCO 处有一点低于2V (最大值约为80MHz)、因为温度漂移和电荷泵线性度需要一些裕度。

      可实现的最大频率偏差是输出频率的函数。 在整个数据表和应用示例中、DEN 值始终为2^24、 但严格地说、这并不是必需的-如果您可以通过偏移偏差范围来安排 N 分频器的偏差以避免任何整数边界、那么 DEN 可能会小得多、即使情况良好、DEN 也会小得多、甚至可以低至2^16 (请 参阅 www.ti.com/.../snaa309.pdf 第6.2节)。  因此、只要您的应用能够支持可实现此偏差的输出频率、就始终有可能在 VCO 处实现一个完整的 FPD 频率偏差。 但是、如果您限制输出频率选择、您还必须限制可实现的最大偏差、因为小数分子必须始终避免上溢/下溢。

      如果您必须从受限的输出载波频率开始:
      1. 将所需偏差乘以 VCO、以确保其不超过 VCO 调谐范围
      2. 确定支持所需偏差范围的 PFD/DEN 比。 您已经知道实现输出所需的 CHDIV1 * CHDIV2、 您将需要选择预分频器值-幸运的是、只有2或4个、因此我建议从2开始、为自己提供最大的整数 N 分量和最高的调制器阶数(如果需要)、如果没有 Tenable 选项出现、则返回4。 将数据表中表32的方程式4设置为等于32767、并求解 DEN / FPD 比率。
      3. 计算所需的 DEN/FPD 比率可实现的 PFD 频率。 您知道 DEN 必须至少足够大、使±32768个分子步进不会跨越整数 N 边界。 如果您为基准输入设置了一组固定的可能值、这会更容易、因为这也意味着一组固定的 PFD 频率和只有几个可能的 N 分频。
    2. 数据表7.3.13建议您使用标准 SPI 时序快速写入 FSK SPI。 SPI 时钟时序要求建议100MHz 是最快的编程速率、因此理论上您可以100MHz/25的速率更改 R33 (假设24位寄存器+一个 CLK 用于 LE HIGH)= 4MHz。 我认为这将完全满足您的500kHz 更新速率。

      数据表中有一个关于200kHz 环路滤波器在100kbaud 时的"最大 FSK 速率"的规格、但这是指真正的 FSK 而不是仿真 FM。 在您的情况下、FM 将被严重过采样、信号的实际带宽仅为调制带宽(150kHz)、因此应将环路滤波器设置为300kHz 或更高以适应。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Derek 提供了详细的回答。

    此致、

    Zoltan