This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCS504-Q1:基准泄漏和相位噪声性能

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCS504-Q1, CDCS503, CDCS503-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1003301/cdcs504-q1-reference-leakage-and-phase-noise-performance

器件型号:CDCS504-Q1
主题中讨论的其他器件: CDCS503CDCS503-Q1

大家好、

TI 是否有关于 CDCS504-Q1的基准泄漏和相位噪声性能的规格?  

提前感谢您。

此致
梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、您好!

    我很快会检查这个问题、然后返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的回答。 我们将等待您对此进行更新。

    此致、
    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、  

    只是想跟进一下这个问题。 我们是否有以下规格的数据?

    此致、
    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、您好!

    我的团队中一位成员、他可以访问此器件的更多原始数据、我会按照请求查看 PNA 数据。

    CDCS503 性能可视为与 CDCS504-Q1相同 、但不包括额外的温度范围。

    还请展开、您正在寻找哪种泄漏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、您好!

    这是 CDCS503在25MHz 上执行 x4频率时的 PNA 图。 遗憾的是、这是我们能够在该系列器件上找到的所有相位噪声数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的支持。

    此致、
    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    由于短缺、我的客户希望使用 CDCS503-Q1替换 CDCS504-Q1、我们是否可以直接替换它?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    这应该是一个单独的线程、不会在这里添加到与器件无关的问题之后。

    从 CDCS504-Q1到 CDCS503-Q1略有变化。 我建议检查用例、因为改用 CDCS503-Q1确实提供 SSC、但 F_IN 要求和后续 F_OUT 频率范围不同。

    希望这对您有所帮助。