This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:输出频率配置问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1004650/cdci6214-output-frequency-configuration-problems

主题中讨论的其他器件:CDCI6214

抱歉、上面有公司 LO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominic:

    大多数寄存器编程似乎是正确的。 我认为您的频率误差是由于晶体驱动器未针对您的晶体进行正确调整而导致的。 我正在与一位对 CDCI6214器件更了解的同事交流、以回答您的问题。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominic:

    您能否 检查 PLL 是否首先锁定? 您可以在 Ticspro 中执行此操作。 读回所有寄存器、然后检查寄存器 LOCK_DET 的值。

    如果未锁定、请执行以下操作

    1.点击"RECAL" 2. 看看这是否变为绿色"锁定"。 3、现在再次测量频率。

    让我们首先确保在进入晶体负载电容器方向之前已锁定 PLL。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    PLL 已锁定、但输出 频率比 设定的频率低2MHz,如何解决这个问题?

    期待您的回复,谢谢!

    此致、

    锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    然后、您能否尝试更改内部负载电容? 通常、负载电容不应导致频率变化高达2MHz、但只需先尝试。 减小这里的负载电容、看看频率是否上升。 此外、电路板上的负载电容是多少?

    如果这不起作用、则检查输出端接并尝试使用示波器或其他频率计数器进行测量。 始终仔细检查锁定状态。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的回复!

    我尝试将内部电容更改为3PF、但输出频率不会改变、并且无论电路板上的负载电容为3PF 或12pF 、输出频率也不会改变。

    PLL 被锁定

    此致、

    锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    尝试通过悬空引脚 REFSEL 和 EEPROMSEL 从回退模式开始。

    如果一切都在回退模式下工作、请尝试在 Ticpsro 中加载默认配置(在工具栏中、默认配置)

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我尝试通过悬空引脚 REFSEL 和 EEPROMSEL 从回退模式开始、但没有输出;

    在 回退 模式 下、我尝试在 Tics pro 中加载默认值、也没有输出

    此致、

    锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    您使用的是 XTAL 还是外部参考时钟? 如果您使用的是25MHz XTAL、那么您应该能够使用回退默认配置。

    无论如何、您是否可以启用 Y0并测量来自 Y0的时钟频率? Y0是基准时钟的缓冲输出。 因此、如果 Y0不准确、则表示问题出在参考时钟。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

     在回退 模式 下、我在 Tics pro 中加载默认值、四个输出为156.25MHz,、但 PLL 未锁定。

    这是否会产生任何影响、是否会使输出不稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    您是否为时钟输入使用 XTAL 或外部基准?

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    是的、我使用 XTAL 作为时钟输入。

    然而、无论  XTAL 的外部12PF 负载电容器或无负载电容器如何、cdc6214的输出都是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    这不可能是真的。 您是否使用频率计数器来精确测量频率? 您能否向我发送您正在使用的 Ticspro 配置(在 Ticspro 中、文件->保存)? 由于您使用的是25MHz XTAL、因此回退默认值应适合您。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我用示波器测量了频率,以下 是 Ticspro 配置:

    e2e.ti.com/.../Fall_2D00_back_5F00_156.25.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    以下几点:

    根据原理图、回退默认值应提供一些有效输出。 在切换"recal"位后、再次检查 PLL 是否被锁定。 如果被解锁、启用 Y0并查看是否有来自 Y0的任何时钟输出。

    2.对于先前看到2MHz 频率误差的配置,请使用频率计数器测量频率。 如果错误仍然存在、请向我发送该配置文件。

    此致、

    Hao