This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:2个 LMX2594器件之间的相位匹配

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, ADC12DJ5200RF, LMX2594, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1004364/lmx2594-phase-matching-between-2-lmx2594-devices

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件:LMK04828ADC12DJ5200RFUSB2ANY

您好!

我将使用两个 LMX2594器件和2个 ADC12DJ5200RF ADC。 两个 LMX2594的输入基准均是来自 LMK04828 OSCout 的缓冲输入。

RFoutB 用作 SYSREF 输出。 SYNC 引脚具有来自 LMK04828的 SDCLKout 之一的 CMOS 输入。 (使用差分到单端缓冲器)。

当 VCO_PHASE_SYNC_EN = 1时、没有 JESD 输出。 将此0设置为 MUS_SEED 值并将其设置为所需的数字、我能够移动输出并获得相位匹配输出。 但这是特定于频率的。 随着频率的变化、相位匹配会丢失。

我希望两个 LMX2594器件之间的相位匹配与频率无关。 如何继续?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deeksha:

    您正在使用哪种同步类别和 SYSREF 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在中继器模式下使用同步类别1 (CHDIV = 2)和 SYSREF (连续)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deeksha:

    使用类别 1 SYNC、您不需要 SYNC 脉冲来同步、设置 VCO_PHASE_SYNC = 1应该足够好。 输入和输出应始终同步。

    要使用 SYSREF、您是否使 INPIN_IGNORE = 0?  

    为了在 RFoutB 上启用持续 SYSREF 时钟输出、我们应该将 SysRefReq 引脚拉至高电平。

    您能否共享您的 TICS Pro 配置? 我们可以查看是否缺少任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的答复。

    下面是 LMX2594的 TICS Pro 配置屏幕截图。

    启用 VCO_PHASE_SYNC 后、将不会建立 JESD 链路。

    使用以下配置、我能够启动 JESD 链路。

    此外、由于我在中继器模式下使用 SYSREF、因此 SysRefReq 并不总是处于高电平。 是否有必要使连续 SYSREF 在主控模式下运行?

    P.S. :INPIN_IGNORE 为0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Deeksha:

    当 VCO_PHASE_SYNC = 1时、我无法理解为什么 SYSREF 不工作。  

    您可以尝试以下调试吗? 您应该从 RFoutB 获得连续的62.5MHz 时钟。

    e2e.ti.com/.../2594sysref.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RFoutB 上没有62.5MHz 时钟输出。

    由于我在中继器模式下运行、SysRefReq 并不总是变为高电平;而是将来自 LMK 的 SDCLK 连接到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deeksha:

    只有当您处于主连续模式(SYSREF_REPEAT = 0)并且在 SysRefReq 引脚上有一个 L 到 H 的转换时、才会输出时钟。 要进行调试、您是否可以断开 SysRefReq 与 LMK 的连接、然后将其连接到 USB2ANY、以便提供 L 至 H SysRefReq 转换?