This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62002EVM:EVM 软件反复崩溃两个版本 E 和 F

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005, CDCE62002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1004875/cdce62002evm-evm-software-getting-crash-again-and-again-both-rev-e-and-f

器件型号:CDCE62002EVM
主题中讨论的其他器件:CDCE62005CDCE62002

您好 TI 团队

我已下载  

CDCE62005 EVM 控制软件安装程序 版本 E 和 F。当我在 SPI 调试中导入我之前的 ini 文件时、当我尝试更改并保存时、它会继续加载。 页面显示它没有响应。  用于参考的 PFB 图像。

我正在使用 Windows 10。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balvan、

    我无法重现这种情况。

    您是否尝试卸载这两个版本并仅重新安装 F 版本(1.4.8)?

    如果您使用"文件->另存为..."、您是否具有相同的行为? 还是仅通过 SPI 调试接口?

    其他 ini 文件也会发生这种情况吗? (此处有一个: C:\Program Files (x86)\Texas Instruments Inc\CDCE62005)

    您可以共享 ini 文件吗?

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jul

    很抱歉耽误你的回答。

    我无法在此处附加 ini 文件。

    您能不能共享您的电子邮件 ID、以便我可以给 U 发邮件

    我已经卸载了 E 和 F 两个版本、并且安装了1.4.8、仍然出现崩溃问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balvan、

    我将与您联系、请将其发送给我、然后我将了解导致此问题的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balvan、

    请注意、CDCE62002软件也可用-我看到您正在使用 CDCE62005版本 E 和 F。请建议您考虑这可能是您的问题-尝试将 CDCE62002设置加载到 CDCE62005中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balvan、

    我已经测试了与我共享的.ini 文件、并且能够加载设置。 设置看起来不错。

    您说该文件来自"SPI 调试中的先前 ini 文件"、您之前是否对器件寄存器进行了单独编程?