This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:问

Guru**** 2929760 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1004436/lmx2492-q

器件型号:LMX2492

尊敬的 TI 支持团队:  

LMX2492  的电荷泵电压监控器存在一个问题。  

我们的设计通过将"CPMON Good "信号分配给 TRIG2输出来使用 CPMON 功能进行锁定检测。 它始终可靠且无问题地工作(自2019年以来的系列生产)。  

现在、通过更改设计、"CPMON GOOD "信号不会变为高电平。  
基本而言、该设计没有发生太大变化(VCO 的 Q 因子更高、CPout 环路滤波器中的第一个电容为接地的电容为1nF、而不是22nF)

设置:  

VCP:5V
CPM_THR_LOW:1V
CPM_THR_HIGH:4V

我们在频谱分析仪上看到安全锁定情况、   并在 CPout 处测量干净的2.3V 电压。  

但是、在这种情况下、"CPMON Good (CPMON 良好)"保持低电平、"CPMON Too low"(CPMON 过低)为高电平。

有什么想法与此相关?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nils、您好!

    我需要向这个芯片的设计人员咨询、稍后我会再回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好、感谢您对这一问题的关注。  

    同时、我必须报告、我们发现此问题取决于 LMX2492的单个样本。  

    在过去18个月的所有系列产品中、该问题都没有出现。 我们成功地将旧批次中的一个电路板实施到了我们的新设计中、CP 监控器的问题不存在、因此我们不认为它可能与 VCO 特性或环路滤波器设计相关。  

    现在、最近购买的标本显示了这一问题、这往往会导致产品推出严重延迟。  

    我们将感谢您的任何反馈!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nils、您好!

    我从设计人员那里得到了一些评论。

    CPMON 的工作原理是将电荷泵输出电压镜像到窗口检测器中,不应直接受到第一个环路滤波电容器的影响。 CPMON 电平确实有很大的变化。 这种镜像加上阈值设置 DAC 的电阻梯存在一些奇妙的问题、使其不太好。  

    我认为以上最后两句解释了您过去没有遇到问题的原因。  您可以尝试降低  CPM_THR_LOW 电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好、谢谢!

    很高兴能够确认探测器方案存在一些已知问题。  

    但是、即使将阈值降低到最低值也不会产生任何影响。  

    对于我们拥有的其中一个 LMX2492、我们看到不良行为会发生启动、因此如果我们在运行期间对器件进行软复位、则器件会进入良好且可靠的 CP 监控器行为状态(大约60%的复位实例)、 或进入所描述的不良状态(约40%)。  

    在所有不良行为的情况下、读回寄存器会显示所有值均已正确设置。  

    现在、我们需要决定是否在我们的设计中实现一些外部 CP 电压检测、或者我们是否认为这是一个问题、表明此芯片存在更深刻的限制。  

    期待您对此发表评论!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nils、您好!

    如果我们在环路滤波器中使用22nF 而不是1nF、相位噪声有多差? 使用新样本、我们能否使用22nF 电容器解决此问题? 我只想看看调整电容器值是否也是您的选择。

    此外、是否可以使用以下 MUXout_MUX 选项而不是 CPMON OK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、第一个滤波器电容器需要为22nF、这是 VCO 特性所要求的(1nF 时、我们不会将环路锁定、因此无法判断 CPMON 行为)。  

    将 CPMON OK 与 DLD 相结合并不有帮助:AND 逻辑工作正常、因此 DLD 运行相当可靠、但 CPMON OK 保持低电平、"DLD&CPMON OK"也是如此。  

    µs 也不能使用 DLD、因为每次更新 N 计数器寄存器时、它都会停机大约20 μ s。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nils、您好!

    您能否分享您的环路滤波器设计? 我只想了解一下我们是否可以使用不同的环路滤波器、该滤波器能够在 LOCK 和 CPMON 之间实现平衡。