This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595 PLL 噪声问题

Guru**** 2768965 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/999877/lmx2595-problem-with-noises-of-lmx2595-pll

器件型号:LMX2595

你(们)好

我的客户  在远未调谐频率的频率下遇到 LMX2595 PLL 噪声问题。

他制作了一个实验专用板。 所有信息、结果和问题都在本文档中。

e2e.ti.com/.../Noise-LMX2595_5F00_eng.pdf

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanni、

    您能否根据图2中的配置提供频谱分析仪中所见内容的屏幕截图、而不是为我们提供噪声功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  图4是从频谱分析器保存的数据。 图5中的数据是手动生成的、从而逐步转换 LMX 并测量1.5GHz 点的功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我无法理解您在 Excel 图表中遇到的问题、如果您能为我们提供频谱分析仪的屏幕截图、将会更好地帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 我制作了一个视频、可帮助您了解我的问题 https://youtu.be/isqEOu3l61o

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Evgeniy、

    感谢您制作本视频、现在我了解了您的问题。

    我们之前已经看到过这个问题、基本上问题是由输出缓冲器引起的。 在较高的 VCO 频率和输出功率下、问题变得更糟。  

    请尝试是否可以在缓冲器输出后放置3dB 焊盘、同时使用较小的输出功率设置。 这些似乎是解决这一问题的唯一途径。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 我看到了 srange 东西。 噪声水平 从15GHz 降至7.5GHz、频率为7.5Ghz 时突然衰减、 并降至3.75Ghz。 在该点、分频器将其值和 VCO 转至15GHz (具有最大噪声)。 我认为、该噪声会产生 VCO。 我是对的吗? 第二个问题。 3dB 焊盘将衰减非共模噪声? 但信号也是如此。 SNR 将类似。 或焊盘 对 LMX 的影响、SNR 会更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Evgeniy、

    如果3dB 焊盘可以解决噪声问题、我认为输出功率的3dB 折衷不是一个坏问题。 毕竟,这是我们发现有用的唯一方法,我没有其他建议。