This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828的技术问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1004671/lmk04828-technical-problems-of-lmk04828

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: LMK04832

大家好、

我收到了客户的问题。

LVPECL 1600格式波形的 DCLK 通道输出、实际波形摆幅的输出仅大于100mV。

请帮助进行分析。

谢谢

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    客户测量的频率是多少?

    您是否有来自客户的 TICS Pro 配置文件(.TCS)或十六进制寄存器文件、说明他们如何配置系统?

    客户是否已确认其尝试测量的输出上存在 LVPECL 终端?

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,佩恩

    频率为122.88MHz、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li Li47、

    您是否正在使用默认配置文件? 如果没有、您可以上传您正在使用的 TICS Pro 配置文件吗? 您可以将 TICS Pro 保存的.TCS 文件拖放到 E2E 帖子窗口中。

    这在 EVM 上吗? 您测量的是哪种输出?

    我需要更多信息、否则很难确定发生了什么。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,佩恩  

    频率为122.88MHz、寄存器文件如下所示。

    @000

    06000031 // SPI时钟分频50
    079800ff // SPI写操作,SPI数据位数24bit,设备选择
    08000090 //复位
    08000090 //
    08000090 //
    080000 //正常工作
    08000200 //不powerdown
    080100ff // clk0分频比24输出频率122.88M
    08010155 // clk0延迟周期高和低的周期都是5
    08010300 //模拟延迟为500ps +0ps
    08010420 //设定clk0的SDCLK为sysref时钟输出,clk1输出频率3.072M ZU9 jesd204B clk
    08010500 // SDClk模拟延迟关闭,模拟延迟为0
    080106F0 //数字时延,无故障半步功能,和时钟输出PD关闭,sysref正常操作,打开输出
    08010715 //时钟输出电平DCLK 输出 LVPECL 1600mV,sDCLK 输出 LVDS
    08010801 // clk2的分频比为1输出频率2949.12M
    08010955 // clk2延迟周期高和低的周期都是5
    08010B02 //模拟延迟为500ps +0ps
    08010C20 // SDclk1为sysref输出,延迟周期为0 clk3输出频率3.072M
    08010D10 // SDCLK1sysref模拟延迟打开,模拟延迟为0
    08010EF9 //关闭输出数字时延,无故障半步功能,和时钟输出PD关闭,sysref正常操作
    08010F15 //时钟输出电平LVPECL 1600mV,SDC输出电平Lvds
    08011018 // clk4分频比24输出频率122.88M ADRV9009 jesd204B 时钟
    08011155 // clk4延迟周期高和低的周期都是5
    08011300//模拟延迟为500ps +0ps
    08011420 // SDclk5为sysref输出,延迟周期为0 clk5输出频率为3.072M
    08011500 // SDclk5模拟延迟关闭,模拟延迟为0
    080116F0 //数字时延,无故障半步功能,和时钟输出PD关闭,sysref正常操作,打开输出
    08011715 //时钟输出电平LVPECL1600mv,SDC输出LVDS
    08011818 // clk6分频比24输出频率122.88M
    08011955 //
    08011B00 //
    08011C20 //设定clk6的SDCLK为设备时钟输出,输出时钟频率为245.76M
    08011D00 //
    08011EF0 // clk 正常输出,SDC 正常输出,
    08011F15 //时钟输出电平LVDS,sDC输出LVDS
    08012018 // clk8分频比24输出频率122.88M
    08012155 //
    08012300 //
    08012420 // sysref输出 clk9输出频率为3.072M
    08012500 //
    080126F9 //关闭输出
    08012755 //时钟输出电平LVPECL 1600mV,SDC输出LVPECL 1600mV
    08012818 // clk10分频比24输出频率122.88M
    08012955 //
    08012B00 //
    08012C00 // clk输出 clk11输出频率122.88M
    08012D00 //
    08012EF9 //关闭输出
    08012F55 //时钟输出电平LVPECL 1600mV,SDC输出LVPECL 1600mV
    08013018 // clk12分频比24输出频率122.88M ZU9 jesd204B clk
    08013155 //
    08013300 //
    08013420 // sysref输出 输出频率为3.072M
    08013500 //
    080136F0 //打开输出
    08013715 //时钟输出电平LVPECL 1600mV,SDC输出LVDS
    08013831 // OSCout的功能,时钟路径VCO1,oscout模式feedbackmux,oscout电平LVDS
    08013903 // sysref输出,源头,sysref源:sysref_mux,sysref_mux源:sysref pluse
    08013A00 // sysref分频比960 sysclk输出频率为3.072M
    08013B18 // sysref分频比960
    08013C00 // sysref数字延迟0
    08013D00 // sysref数字延迟0
    08013E03 // sysref是 pluse模式下的脉冲计数器值,计数值8
    08013F05 // PLL2 N 分频器:PLL 预分频器,PLL1 N 延迟:oscin,Fbmux:sysref 分频器,Fbmux 使能
    08014000 //全都不power 向下,
    08014100 //不允许输出出现动态数字时延
    08014200 //设置动态数字延迟的调整补偿,不调整
    0801431e // sync操作,同步模式02,PLL1和PLL2锁定指示拉高的时候sync,sync管脚拉高的时候sync,
    080144FF // sysref不被sync掉
    0801457F //固定值
    08014619 // clkin1和clkin0使能进入automode,clk0输入类型单端,clk1差分
    0801471A // PLL1固定输入为clkin1,clkin1的buffer 放在PLL1后面,clkin0的buffer也在PLL1后边
    08014813 // CLKIN_Δ I clkin0 selected sel0功能:,类型输出
    08014953 // SDIO功能,开漏输出,clkin1_sel1功能:clkin1selectd,输出管脚
    08014A02 //复位功能,高电平复位,内置下拉电阻
    08014B76 // holdover功能,timeout时间2.1M,LOS功能打开,监测PLL1电荷泵电压,强制holdover关闭,手动dac模式自动进入,
    08014C00 //手动DAC的值为0x200
    08014D00 // holderover模式下的不能低于的最高的值0
    08014EBF // dacmulti16384,DAC TRIP HIGH 3.3
    08014F7F // DAC_clk_counter 127
    08015049 //时钟切换功能相关,默认
    08015102 //从holdover切换回正常模式PLL1需要的有效时钟数量,默认
    08015200 //从holdover切换回正常模式PLL1需要的有效时钟数量,默认
    08015300 // clkin0的分频器,125
    0801547D // clkin0的分频器,125
    08015501 // clkin1的分频器,400
    08015690 // clkin1的分频器,400
    08015700 // clkin2的分频器,,默认值150 μ s
    08015896 // clkin2的分频器,,默认值150 μ s
    08015906 // PLL1 N分频器值,1600
    08015A40 // PLL1 N分频器值,1600
    08015BDF // PLL1的鉴相器,数字鉴相器的窗口值,43ns,锁相环CP端增益1550uA,
    08015C20 // PLL1 DLD的鉴相器 窗口值8192,默认
    08015D00 // PLL1 DLD的鉴相器 窗口值8192,默认
    08015E00 // PLL1 N和R的延迟,默认
    08015F0B // PLL1 LD管脚功能:PLL1 DLD,输出模式,
    08016000 // PLL2 R分频器值2
    08016102 // PLL2 R分频器值2
    08016244 // PLL2功能,PLL2 N分频器值2,osc频率值范围127 -255M,osc放大关闭,双倍的频率也关闭,
    08016300 // PLL2_M Ncal值,12默认 Ω
    08016400 // PLL2_R ü Ncal值,12.
    0801650C // PLL2_R θ Ncal值,12.
    080171AA //固定值
    08017202 //固定值
    08017C15 //选器件
    08017D33 //选器件
    08016600 // PLL2n分频器值,VCO输出频率2949.12M 24 μ s
    08016700 // PLL2n分频器值,24
    08016818 // PLL2n分频器值,24
    08016959 // PLL2鉴相器功能,3.7ns,cp增益3200uA,
    08016A20 // PLL2 DLD计数器值,8192
    08016B00 // PLL2 DLD计数器值,8192
    08016C00 // PLL2内置环路滤波器参数,R3,200欧姆,R4,200欧姆
    08016D00 // PLL2内置环路滤波器参数,C3,10pF,C4,10pF
    08016E13 // PLL2_R θ LD功能:PLL1dld,输出
    08017300 // PLL2正常操作,
    081FFD00 //
    081FFE00 //
    081FFF53 //
    09000001 //同步 LMK04828
    00000000 //
    09000000 //取消sync LMK04828
    00000000 // SPI读操作,SPI数据位数24bit,设备选择
    075800ff //
    08800000 //
    08800200 //
    08810000 //
    08810100 //
    08810300 //
    08810400 //
    08810500 //
    08810600 //
    08810700 //
    08810800 //
    08810900 //
    08810B00 //
    08810C00 //
    08810D00 //
    08810E00 //
    08810F00 //
    08811000 //
    08811100 //
    08811300/
    08811400 //
    08811500 //
    08811600 //
    08811700/
    08811800 //
    08811900 //
    08811B00 //
    08811C00 //
    08811D00 //
    08811E00 //
    08811F00 //
    08812000/
    08812100 //
    08812300 //
    08812400 //
    08812500 //
    08812600 //
    08812700 //
    08812800 //
    08812900 //
    08812B00 //
    08812C00 //
    08812D00 //
    08812E00 //
    08812F00 //
    08813000 //
    08813100 //
    08813300 //
    08813400 //
    08813500 //
    08813600 //
    08813700 //
    08813800 //
    08813900 //
    08813A00 //
    08813B00 //
    08813C00 //
    08813D00 //
    08813E00 //
    08813F00 //
    08814000 //
    08814100 //
    08814200 //
    08814300 //
    08814400 //
    08814500 //
    08814600 //
    08814700 //
    08814800 //
    08814900 //
    08814A00 //
    08814B00 //
    08814C00 //
    08814D00 //
    08814E00 //
    08814F00 //
    08815000 //
    08815100 //
    08815200 //
    08815300 //
    08815400 //
    08815500 //
    08815600 //
    08815700 //
    08815800 //
    08815900 //
    08815A00 //
    08815B00 //
    08815C00 //
    08815D00 //
    08815E00 //
    08815F00 //
    08816000 //
    08816100 //
    08816200 //
    08816300 //
    08816400 //
    08816500 //
    08816600 //
    08816700 //
    08816800 //
    08816900 //
    08816A00 //
    08816B00 //
    08816C00 //
    08816D00 //
    08816E00 //
    08817300 //
    08817C00 //
    08817D00 //
    089FFD00 //
    089FFE00 //
    089FFF00 //
    08817400 //
    08818200 //
    08818300 //
    08818400 //
    08818500 //
    08818800 //
    08800300 //
    08800400 //
    08800500 //
    08800600 //
    08800c00 //
    08800d00 //
    08817100 //
    08817200 //
    00000000 //
    079800ff SPI写操作,SPI数据位数24bit,设备选择 μ m
    0801447F 阻止时钟输出被sync信号或者sysref信号输出的时候给同步了 μ s
    0801447C//阻止时钟输出被sync信号或者sysref信号输出的时候给同步了,除了clk0和clk2 μ s
    08014331 sync极性反转,使能sync功能,sync模式,事件从sync管脚进行同步 μ s
    080144F9 //防止SYSREF信号被SYNC信号给同步了,clk也是,除了clk0和clk2,(Z7和V7的DAC的时钟)
    080144FB //防止SYSREF信号被SYNC信号给同步了,clk也是,除了clk2(V7的DAC时钟)
    080144FF 防止SYSREF信号被SYNC信号给同步了,clk也是,μ s
    080106F0// dac开sysref μ s
    00000000 //
    080106F1// dac关sysref μ s
    00000000 //
    SPI写操作,SPI数据位数24bit,设备选择9800FF //μ s
    08013900 sysref的源是SYNC信号 μ s
    08014311 // sync使能,sync模式,从sync管脚同步,
    08014000 // sysref正常操作
    08014407//允许sysref被sync同步,允许V7的ADC时钟和DAC时钟和DAC时钟被sync同步 μ s
    08014311 // sync使能,sync模式,从sync管脚同步,
    08014331 sync极性反转,使能sync功能,sync模式,事件从sync管脚进行同步 μ s
    08014311 // sync使能,sync模式,从sync管脚同步,
    080144FF 防止SYSREF信号被SYNC信号给同步了,clk也是,μ s
    08013903 sysref的源是连续的SYSref信号/μ s
    00000000 //
    08010F55 //ADCCLK
    08010EF0开sysref μ s
    00000000 //
    08010F55 //
    08010EF1//关sysref μ s
    08010801 adc时钟分频 μ s
    00000000 //

    我没有 EVM、我设计了 lmk04828的电路,输出为 DCLK0、DCLK12,dclk4和 dclk6。

    谢谢你们的热情招待

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI II II、

    我们仍不确定 您的设计中 DCLK0、DCLK12,Dclk4和 Dclk6端口的 LVPECL 端接。 如果您遵循 LMK04828EVM 设计、其中仅 DCLK0和 DCLK2端接240欧姆电阻以实现 LVPECL 输出格式。 请确认您是否还提供了相同的240欧姆终端、以了解 DCLK12,Dclk4和 Dclk6? 如果您可以共享 LMK04828部分原理图以便更好地理解、那会有帮助吗?

    [引用 userid="328704" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1004671/lmk04828-technical-problems-of-lmk04828/3713171 #3713171"]080100ff // clk0分频比24输出频率122.88M [/quot]

    对于 clk0输出处的122.88MHz、0x100寄存器值应为0x18 (分频器- 24)、但您的显示 FF、这是不正确的设置、可能会提供一些突然的输出。  

    您是否在所有端口  DCLK0、DCLK12,Dclk4和 Dclk6上获得了 LVPECL 振幅问题? 相同的频率、相同的振幅?

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    0x100寄存器的值为0x18、以前的 FFI 值是我在寄存器中写入的错误值。 我已将值更正为0x18。 我使用的所有 Dclk 通道都有振幅问题。 我在原理图和电路板中使用了白蚁电阻器。我已将白蚁电阻器的值从90欧姆更改为240欧姆、但这与振幅问题无关。

    e2e.ti.com/.../lmk04828.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    下图是我测试过的波形,只是用来分析您的情况。

    此致

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李丽、

    校正分频器值后、寄存器设置没有任何问题。

    接收器部分的原理图是什么? 负载是2x 50Ω Ω 单端还是100Ω Ω 差分? 直流耦合还是交流耦合?

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,佩恩

    122.88Mhz 的接收器是 FPGA 和 ADRV9009的 REFCLK,在我的原理图中、没有2X50ohm 单端负载或100ohm 差分,负载、但当我测试电路板时、我在交流耦合电容器上焊接了一个100ohm 差分、但它与振幅问题无关。 与 Dclk 通道进行交流耦合。 接收器的原理图如下所示。

    祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,佩恩  

    当我测试电路板时、我还将交流耦合电容器从0.1uF 更改为0.01uF、但也没关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李丽、

    我不确定发生了什么。 寄存器设置看起来正确、通道未同步、分频值甚至不需要进行占空比校正、发射极偏置看起来正确、否则、原理图或寄存器似乎没有任何问题。 我还剩两个关于可能发生的事情的想法:

    首先、我从您之前的图中看到、探针处的阻抗为1MΩ Ω DC:

    分流电容与探头电阻并联是否可能导致输出振幅降低? 尝试使用交流信号直接驱动大容性负载肯定会降低振幅。 是否有某种方法仅测量交流耦合50Ω 的输出?

    我的另一个想法是:您可以在多个电路板上重复此问题吗? LVPECL20上的90Ω Ω 发射器电阻器偏置可能会损坏输出缓冲器。 我认为这种情况不太可能发生、因为 LMK04832具有内部电流限制、可防止输出短路或过载时造成损坏... 或者、输出可能仍然过载、您正在观察到来自否则短路输出的小馈通信号。

    此致、

    Derek Payne