This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:SysRef 输入模式下无 RFoutB 输出

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1005330/lmx2594evm-no-rfoutb-out-by-sysref-input-mode

器件型号:LMX2594EVM

我正在尝试从 OUTB_Mux=SysRef 模式中获取 SysRef、但 RFoutB 引脚没有输出。

由于我连接了 PLL 屏幕和寄存器文件、 使用最短延迟通过 RefSys 输入信号输出 RFoutB 会出现什么问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了 mif 文件随附的调整位数。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    您是否取消选中了 INPIN_IGNORE?  

    要进行调试、请取消选中 SYSREF_REPEAT 以将其置于 SYSREF 主模式、将 SysRefReq 引脚拉至高电平、您应该从 RFoutB 获得连续75MHz 时钟。