This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1004109/lmx2595-lmx2595

器件型号:LMX2595

大家好、

我使用了多个 LMX2595芯片(接近100)。

在一个特定的 PCB 中、器件在进行编程时不会消耗额外的电流。

这就是导通时、它消耗的电流通常接近160mA。 但编程时、电流保持不变、不会增加。

(其中10个 PCB 工作正常。 1特定器件存在此问题、因此我不怀疑 PCB 或编程控制器或基准。 我更改了一个 LMX2595 IC。 同样 的问题仍然存在)。

一个观察结果是工作芯片中的 IC 引脚3显示1V。 在该缺陷 PCB 中、电压为280mV。

工作 PCB 中的调优电压为1.5V。 但在缺陷 PCB 中、电压为2.5V。

我的好奇心是、即使 PLL 没有锁定。 当您编程并解锁至不同的默认频率时、它应该汲取一些电流额外电流。

如果它不拉电流、那么问题可能出在哪。 (我已检查 CE 引脚是否为高电平。)

请提供建议

谢谢你

Narendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narendra、

    正如您指出的、引脚3的标称电压大约为1V、该引脚上的电压很重要、因为它会影响 VCO。 这可能是芯片故障。

    但是、即使用另一个芯片替换、问题也仍然存在。 然后、我倾向于认为该特定电路板的某个位置可能存在短路。  

    供参考、在 POR 或复位后、您应该会获得低于电压的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Noel 将检查这些电压并返回