This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615-SP:是否有替代的频率更改方法可消除频率之间的死区时间?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2615-SP, LMX2594, LMX2820, DAC5670-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1002686/lmx2615-sp-is-there-an-alternative-method-of-changing-frequencies-that-eliminates-dead-time-between-frequencies

器件型号:LMX2615-SP
主题中讨论的其他器件: LMX2594LMX2820DAC5670-SP

大家好、

您能在下面帮助客户的询问。

我想和其他人谈谈 TI 提供的 LMX2615-SP 航空级40MHz 至15GHz 宽带合成器的一些技术属性

器件数据表的第7.5.2节(SNAS739D–2018年6月–2020年5月修订)规定、建议的频率变化序列包括重新校准 VCO。 对于我的应用、频率之间不存在"死区时间"非常重要、重新校准 VCO 似乎需要数百微秒的时间。 是否有其他改变频率的方法可消除频率间的死区时间? 或者、TI 是否提供任何提供宽带脉冲生成(大约20MHz-5GHz)的器件  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我建议您将客户转至我们的应用手册: 简化射频合成器 VCO 校准并优化 PLL 锁定时间。 本应用手册讨论了最大限度缩短频率变化之间时间的技术。 最快的"替代方法"可能是手动对 VCO 频率/振幅校准系数进行编程、即部分辅助或完全辅助校准。

    遗憾的是、LMX2615-SP 极大地限制了 SPI 总线的最大传输速度、低至2MHz (LMX2594为75MHz)。 此外、LMX2615-SP 不包括 LMX2594中的斜升功能。 因此、使用 LMX2615-SP 快速生成宽带斜坡和脉冲非常具有挑战性。 实际上、使用有限的 SPI 总线时、由于寄存器写入时间增加了12微秒(在最佳情况下)、完全辅助校准实际上所需的时间可能比部分辅助校准更长。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的回答。 以下 是客户提出的后续问题。

    是否可以在根本不执行 VCO 校准的情况下以"VCO 锁定"配置操作射频合成器? 也就是说、我们是否可以执行"完全辅助"来手动选择 VCO 配置、然后只需更改分频器值? 由于 PLL 解锁、这是否仍会导致一些死区时间?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    即使使用"完全辅助"校准、我们仍会遇到问题:LMX2615-SP 的频率寄存器没有双缓冲、因此无法同时加载所有更改。 每次频率更新最多可进行七次寄存器写入:

    • 对 VCO_DACISET 进行编程
    • 对 VCO_CAPCTRL 进行编程
    • 对 VCO_SEL 进行编程
    • 编程 PLL_N[18:16](并非总是需要)
    • 编程 PLL_N[15:0](并非总是需要)
    • 编程 PLL_NUM[31:16](并非总是需要)
    • 编程 PLL_NUM[15:0](并非始终需要)

    PLL 很可能在编程 VCO_CAPCTRL 后立即失去锁定、因为这会使 VCO 频率超出范围。 在所有 VCO_CAPCTRL、VCO_SEL 和 PLL_N/PLL_NUM 编程为一致之前、PLL 将被解锁。 在25µs 2MHz 最大 SPI 频率时、在考虑模拟锁定时间之前、解锁时间可以是125µs μ s 到 μ s 之间的任意值。

    我们知道 LMX2615-SP 存在这种限制、未来的航天级器件将被设计为确保频率跃点之间尽可能小的不连续性-通过双缓冲或类似 LMX2820瞬时校准。 目前、最好使用 LMX2615-SP 完全辅助来完成此操作-因此、我建议使用部分辅助来更快地触发新的校准。

    部分辅助校准使用以某种 OSCin 频率分频运行的状态机时钟来建立 VCO_DACISET/VCO_CAPCTRL/VCO_SEL 值、并且可以在不改变 VCO 频率的情况下对每个系数的起始点进行编程以进行部分辅助校准。 现在、校准只需要写入新的 N 分频器值并写入 R0即可在部分辅助下触发校准。 对于小跃点、根据起始值的接近程度、这将是25µs μ s +校准时间、然而、需要大量模拟锁定时间来进行最终的~200mV 调整。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我们收到了客户的进一步询问、如下所示。

    感谢您对本主题的深入介绍、我非常感谢。 TI 航天产品目录中是否还有其他能够生成宽带脉冲的产品? 我们从 PLL 开始、因为它提供了我们感兴趣的频率范围、但我们实际上并不关心高保真时钟信号-只是脉冲重复频率。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    我浏览了航天产品目录、但我没有找到任何其他能够在如此宽的频率范围内根据要求实现快速跳频或斜坡的产品。

    我唯一能想到的替代方案可能是高速 DAC 和乘法器。 可能是 DAC5670-SP 加乘法器?

    此致

    Derek Payne