This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C33216:延迟调优

Guru**** 2525510 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK5C33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1004497/lmk5c33216-delay-tuning

器件型号:LMK5C33216

您好、E2E、

你好。

我们的客户希望将 LMK5C33216用于 MIMO 应用。 该部件能够在多大程度上使所有输出相互对齐? 具体而言、延迟能力的范围是多少、延迟调优的步长是多少? REF 频率可从50MHz 或10MHz 中选择、XO 输入为125MHz。


此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    您想要进行相位调整的输出频率是多少?

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Timothy。

    感谢您对此进行深入研究。 您可以关闭线程。

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常好。

    很适合任何展望未来的人…… 器件输出时钟可在半个周期内进行调节、SYSREF 时钟也可在半个周期内进行调节。  SYSREF 时钟还可以使用模拟延迟调整、这将提高步长的分辨率。  一切都取决于频率。  但通常、数字延迟的一半可能约为200至1000ps、具体取决于 VCO、VCO 频率和输出后分频器。  SYSREF 阶跃可能约为32ps 或更低、低至约10ps。  同样、取决于频率。

    您可能能够将 SYSREF 输出用于器件时钟、但可能存在一些频率限制。

    73、
    Timothy