This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:串扰数据

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1004720/lmk04828-crosstalk-data

器件型号:LMK04828

尊敬的团队:

我们是否有串扰数据可以与客户共享?

我 无法从数据表中找到此信息。 谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    没有特定的串扰数据可用;有很多可能的配置、包括14个输出、8个输出分频器、7个输出格式和几乎无限的 VCO 频率、因此我们获取的所有串扰数据都只针对特定的频率规划和寄存器配置。 但是、有关如何实现最低串扰的一般规则:

    • 不同频率应分为不同的时钟组(请参阅数据表引脚图)
    • 尽可能将不同的频率放置在 PLL 的相对侧
    • 如果可能、SYSREF 不应在低频下连续运行、因为 SYSREF 会路由到每个通道、并且每个时钟组都可以在内部串扰。 使用脉冲发生器或 SYSREF_REQ 功能。

    如果必须研究特定的频率方案、我建议使用 EVM 并针对不同的寄存器配置测量串扰、这些配置实现了相同的频率方案、以找到最合适的方案。

    此致、

    Derek Payne