This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:需要有关了解 LMX2594杂散的帮助

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM, LMX2594, LMK04828, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/999308/lmx2594-need-help-understanding-lmx2594-spurs

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件:LMK04828USB2ANY

我将使用 LMX2594EVM 以及 Reference Pro 板上的100MHz 参考时钟。  我在整数模式下运行、并看到杂散非常接近我的基波。  造成这些问题的原因是什么?  具体而言、什么会导致5GHz 输出任一侧的大杂散(来自5GHz 的+/-2MHz)、我是否可以采取任何措施来减少杂散?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    在我看来、这些是外部干扰、您能否在带状电缆锁定后将其拔下? 另请尝试使用不同的参考时钟源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试拔下带状电缆...  没有区别。  我还有一个 Xilinx 评估板、上面有一个 LMX2594 (CLK104)、我得到了相同的杂散模式(该板也使用100MHz 参考时钟、但由 LMK04828提供)。  

    您能否尝试在 LMX 评估板上生成5GHz 并查看是否看到相同的杂散?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    好的、我们将在下周提供测试数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    很抱歉让你久等了、这是 EVM 测试数据。

    我们使用 SMB100A 作为参考时钟、使用 USB2ANY 作为控制器件。 我们具有与您相同的 TICS Pro 配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    很抱歉让你久等了、这是 EVM 测试数据。

    我们使用 SMB100A 作为参考时钟、使用 USB2ANY 作为控制器件。 我们具有与您相同的 TICS Pro 配置。