This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:芯片使能和寄存器易失性

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1004576/lmx2492-chip-enable-and-register-volatility

器件型号:LMX2492

你(们)好

 我将在经常使用 CE 引脚禁用器件的应用中使用 LMX2492。  当器件被重新启用时、寄存器是否保持它们的最后一个编程状态? IE 寄存器是非易失性的?  我是否必须对每个寄存器进行重新编程以使器件变为现实?

提前感谢

此致、

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    好的、所有编程的寄存器值在断电期间被保留。