This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:PLLatinum 的 VCO1和 VCO2的 Kvco 数值

Guru**** 2534930 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318, LMK05028, LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1004241/lmk05318-kvco-numeric-of-vco1-and-vco2-for-pllatinum

器件型号:LMK05318
主题中讨论的其他器件: LMK05028LMK03328

大家好

如果我们问 LMK05318、您会介意吗?


VCO1和 VCO2的 Kvco 数值是多少?
作为本问题的背景、我们将使用 PLLatinum 进行仿真。

在 PLLatinum 上 、会自动插入 VCO1和 VCO2的 Kvco 数值。


此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-San、您好!

    我们没有在该产品和其他一些类似 产品(LMK05028、LMK03328等)的数据表中指定此内容、为什么需要此内容?

    VCO1是 BAW。 它将在锁定条件下设置为2.5GHz、因此实际上没有关联的 Kvco。

    此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amin San

    感谢你的答复。

    为什么具体需要此功能?
    ->我们想使用 PLLatinum 来模拟 LMK05318的相位噪声。
      相位噪声取决于环路频带、因此它与 Kvco 相关。
      这就是我们需要它的原因。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    PLLatinum Sim 根据我们专门为使 PLLatinum Sim 模型与 EVM 匹配而执行的器件特性、根据 VCO 频率自动设置正确的 KVCO。 您应该让 PLLatinum Sim 针对所需的 VCO 频率自动选择正确的 KVCO。

    对于 BAW VCO (PLL1)、KVCO 约为1.1V/MHz。

    对于 PLL2、KVCO 的低端范围为57.5MHz (5500MHz)、高端范围为116.1MHz (6250MHz)。 PLLatinum Sim 将自动为您的 VCO 频率选择正确的 KVCO。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dreak San

    非常感谢您的回复!

    好的、我们明白了!

    此致、

    大田松本