This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01801:CLKinX 至 CLKoutY 延迟最小值和最大值

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK01801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1002587/lmk01801-clkinx-to-clkouty-delay-min-and-max

器件型号:LMK01801

你好。

请 TI 为 LMK01801提供最小和最大传播延迟。  仅提供典型值。

我需要知道这一点、因为我的设计中对传播延迟有要求。

我感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Variac996、

    我们没有可用的数据、也没有明确的方法来描述它的特性-考虑到分频器的数量和可能的配置、我不确定我们如何在不知道如何使用器件的情况下得出一致的答案。 我当然不能做出承诺、但我们有机会尝试模拟一个良好的近似值。 我建议您将问题与计划的用例(即分频器设置、输入/输出格式)一起提交给现场应用工程师、因为获取仿真来回答 E2E 问题对于我们而言通常很难向设计人员证明。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:  感谢您的解释和及时回复。  我现在正在使用其他器件、因此不再需要此信息。