This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 是否有与 Si5397A 类似的解决方案?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5C33216, LMK05028, LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1003626/does-ti-have-similar-solution-like-si5397a

主题中讨论的其他器件:LMK5C33216、 LMK05028

大家好、

TI 是否有类似的解决方案、如 Si5397A? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    目前、我们的产品系列中没有任何具有四个输入和四个 DPLL 域的器件。 我们的网络同步器系列中确实有一些器件、如果不使用所有 DPLL、这些器件有时可能会填充到 Si5397中:

    • LMK5C33216:三个 DPLL 域、三个输出频域、两个输入
    • LMK05028:两个 DPLL 域、两个输出频域、四个输入
    • LMK05828B:一个 DPLL 域、两个输出频域、两个输入

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我找不到  LMK05828B 数据表。 是正确的 P/N 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀、它不是: 我们 需要的 LMK05318B。