This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03806:铁氧体磁珠选择

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03806BEVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1003847/lmk03806-ferrite-bead-selection

器件型号:LMK03806

您好!

请告诉我、器件电源引脚将使用什么 DCR 值铁氧体磁珠。  

此致、

Pratiksha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratiksha、

    以 LMK03806BEVAL 为例、我们包括 BLM18AG121SN1D 铁氧体磁珠。 在额定电流为800mA、0.28Ω°C 时、该器件的 DCR 被列为0.18Ω μ A (最大值为5 μ A) 在85°C 时、任何小于0.3Ω μ V 最大值的值都应该足够-每个电源引脚的电流消耗最多约为200mA、这使得最坏情况下的压降约为60mV。 器件电源引脚的可接受范围为±5%或±150mV。

    此致、

    Derek Payne