This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01801BEVAL:套件包含

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1003622/lmk01801beval-kit-contains

器件型号:LMK01801BEVAL
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

我已经阅读了 Rebeca 关于此套件是否包含 HPA665-001 USB2ANY 的问题。

我可以确认该套件包含的内容

LMK01801EVAL

USB2ANY UWIRE

USB2ANY

以及将 USB2ANY 连接到 USB2ANYUWIRE 和  LMK01801EVAL 的电缆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    请注意、我们会定期更新旧 EVM 的 kitlist、因此从我们在 kitlist 上储备了该特定项目开始、您就可能收到了包含 USB2ANY 的套件。 我已经检查了我们最新的 kitlist、并且没有包含 USB2ANY。 无法保证将来的 EVM 会包含 USB2ANY、但旧封装运行中的某些 EVM 仍会有一段时间-我无法肯定、因为我不确定我们的装运货盘是否会旋转 EVM 盒以先清除最旧的商品。

    此致、

    Derek Payne