This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:I2C I/F 和"PDN"

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1001323/lmk05028-i2c-i-f-and-pdn

器件型号:LMK05028
您好!
我想向您提出2个问题、如下所示。
Q1)访问 I2C I/F 的等待时间
 
从"上电复位"或释放"断电"状态变为活动 I2C I/F 需要多长时间?
Q2)"PDN"引脚执行断电的最短时间

您能告诉我使器件"断电"的"PDN"引脚的最短"低电平"时间吗?
感谢您的支持。
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在数据表中没有指定该值。 I2C 访问相当直接、可供个人使用、从未有过设备上电后无法通信、但这一切都是通过手动测试实现的。

    时序与 PDN 没有什么区别、同样非常直接、但我们也没有在数据表中指定这一点。

    如果您要查找特定的数字、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amin-San、

    感谢您的回复!

    很抱歉、您没有规格...

    但是、您对这两项都有"关于"规格编号吗?

    "粗略"数字值得欢迎、数据对我非常有帮助。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是有关 I2C 和 PDN 的具体数字。

    这两个数字都可以使器件正常工作、对吧?

     -I2C:从“释放断电”开始的访问时间为500mSec (最小值)

     -PDN:10mSec (min)断言(=low)

    虽然我认为两个(500mSec 和10mSec)数字都是足够的值、但让我问一下数字是否可以确定。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这些数字应该是可以的、实际上具有足够的裕度。 但我将与设计人员进行仔细检查并确认。

    此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amin-San、

    感谢你们的善意!

    让我等待您的回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经确认了设计、两个数字都很好。

    • 对于 I2C 访问为500ms (PDN 后转换超过阈值或电源斜坡通过 POR)
    • PDN 引脚上的电压低至10ms、 可导致 断电状态

    此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin-San:

    感谢您的回复和善意!

    我明白了。

    此致、