This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC5801A:客户正在询问时钟发生器解决方案!

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1003488/cdc5801a-customer-is-asking-clock-generator-solution

器件型号:CDC5801A
主题中讨论的其他器件:LMK61E2

大家好、

我的客户询问时钟发生器解决方案、低于其规格。

一个通道输出

它们需要温度补偿功能

3、时钟输出可调节、范围在100Hz 到100kHz 之间

我们是否有合适的解决方案可供提出?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    我们的所有输出达到100Hz 的时钟发生器都需要外部基准输入才能正常工作。 客户是否需要具有自己集成基准的时钟振荡器? 我们最接近的选择是 LMK61E2、但输出范围远高于客户的要求。

    此致、

    Derek Payne