This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:CDCE6214 PLL SSC 设置和工厂重新配置

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1003355/cdce6214-cdce6214-pll-ssc-seetting-and-factory-re-configurate

器件型号:CDCE6214

您好!

我们为 PCIe 配置 CDCE6214输出2 LVCMOS 和2 LPHCSL、启用 SSC 时、SSC 是否仅在 LPHCSL 上可用? 还是可在 LPHCSL 和 LVCMOS 上使用?  

以及如何将配置编程到 CDCE6214 EEPROM? 我能不能认为它是 EEPROM 器件?  

谢谢

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    展频在 N 分频器上执行、因此应在所有输出上提供。

    数据表中提供了 EEPROM 指令、TICS Pro 中包含 EEPROM 页面、用于对寄存器内容或 EEPROM 的外部文件进行编程。 TICS Pro 记录了寄存器写入方面的编程过程、因此您可以根据数据表过程仔细检查 TICS Pro 写入情况。

    此致、

    Derek Payne