This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:NE555用作单次握手

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: NE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1003099/ne555-ne555-work-as-a-handshake-singnal

器件型号:NE555

尊敬的专家

现在我们希望 NE555作为一个信号交换器工作 ,即0-3.3V 电压控制杆,频率偏移 在10%以内 。

1.我们使用5V Vcc 绝缘层,意味着我们可以有3.3V 的高杠杆 输出?

2.我们想控制输出打开或关闭,因此我们通过此参数控制复位引脚>1V 复位引脚 Mears 逻辑高电平吗?

这是我们的方框图,这项功能是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经在将 RESET 引脚上拉至3.3V 时模拟了这种情况。 可以在该帖子的底部找到仿真。 我在 t = 5ms 时通过开关将其拉至0V、然后在 t = 7ms 时将其上拉至3.3V。 通过下面的仿真、您可以看到所需的功能。 在数据表中指定的测试条件下、输出通常为3.3V。 具体而言、电源电压为5V、输出电流为100mA。  逻辑高电平高于1V。  

    e2e.ti.com/.../NE555-Astable-with-Reset.TSC