This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:备选器件建议

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCEL824, LMK03328, LMK5B12204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1003280/lmk03328-alternate-part-suggestion

器件型号:LMK03328
主题中讨论的其他器件:CDCEL824LMK5B12204

您好!

是否有人可以建议使用与 LMK03328RHST 类似的4通道输出时钟发生器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiftali、

    LMK03328具有两个高频 PLL 和良好的抖动性能。 我们没有这么多类似的器件、尤其是输出数量较少的器件。 LMK5B12204是我能想到的具有四个输出的最接近的高性能器件、可在不使用板载 DPLL 的情况下运行、但第一个 PLL 的频率范围限制为2500MHz±100ppm 的整数分频。 我们确实有一个具有两个 PLL 和四个输出的较低性能 CDCEL824、但这可能不是足够的抖动或系统的最大频率、并且仅限于 LVCMOS 输出。

    此致、

    Derek Payne