This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:同时使用两个 LMX2594

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1003241/lmx2594-two-lmx2594-used-simultaneously

器件型号:LMX2594

您好!

我们的客户需要确认 两个 LMX2594是否能够输出恒定频率差为10MHz 的扫描信号。

此致

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    LMX2594可使用斜坡功能执行频率扫描。 我认为在手动模式下、如果可以避免 VCO 校准、则在每个斜坡阶跃的输出中都可以保持10MHz 的恒定频率差。 频率差将在斜坡的开关部分发生变化、如果必须进行 VCO 校准、则无法保证两个器件在相同的时间内完成校准。

    在自动斜升模式下、还应该能够根据一定数量的相位检测器周期来安排斜升行为。 此处也提供了对异常和边沿情况(开关和校准期间)的相同描述。

    此致、

    Derek Payne