This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:回退

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1002682/cdci6214-fall-back

器件型号:CDCI6214

您好,TI

CDCI6214芯片是否在降压模式下具有输出?如果有输出、输出是否为四路156.25MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dominic、

    我相信该芯片已经预先配置为156.25MHz 四路输出、并通过引脚状态(加电后)选择25MHz 输入、看起来它将在回退模式下输出。 这基于 TICS Pro 中的降压模式寄存器设置。

    此致、

    Derek Payne