This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32002:如果未使用 RTC 备份、则为 Vback 引脚

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1002973/bq32002-vback-pin-if-rtc-backup-is-not-used

器件型号:BQ32002

大家好、团队、

我们在 器 件断电时无需保持时钟的应用中使用 RTC、当器件再次启动时、系统主时钟将同步时间。 那么我是否可以将 Vback 引脚保持为 NC?

谢谢、此致、

Arun M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    我建议将 Vback 连接到 VCC、而不是悬空。 我不确定是将 Vback 从内部上拉至 VCC、还是在运行期间必须连接 Vback。 似乎没有理由仅仅为了确保安全而不将 Vback 连接到 VCC。 请确保在此配置中未打开涓流充电开关。

    此致、

    Derek Payne