This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110-Q1:TPL5110-Q1频繁复位

Guru**** 2767925 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5110, TPL5110EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/999870/tpl5110-q1-tpl5110-q1-frequent-reset

器件型号:TPL5110-Q1
主题中讨论的其他器件:TPL5110TPL5110EVM

尊敬的

我们公司参考"TPL5110EVM 用户指南"、TPL5110手动应用电路设计单触发模式电路如下:

测试发现以下两个问题:
由于存在 C8电容器、IC 经常复位、黄色为 DRV、蓝色为+3V3。 如何避免此问题?
2.电源+ BAT 打开。 单次触发模式后、当电源+ BAT 波动时、IC 易于复位和重新启动、如下图所示。这种复位是如何发生的?POR?为什么电源电压范围内的电压波动仍然会导致复位?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请在 R20和 R21 = 0Ω Ω 的情况下重试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已尝试 R20和 R21=0r、测试问题1仍然存在。请知悉~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    在第二张图片中、如果黄色迹线表示+bat、则压降实际上非常大、几乎为其最大值的1/4至1/3  

    如果您使用稳定的电源来替换+bat、您是否看到任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题2. 电源电压范围内的电压波动仍然会导致复位?在电压波动之后、它仍然在1.8~5.5V 的 IC 电源范围内。如果没有电压波动、则问题2的现象不存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是的、那么问题来自电池电压。 如您的图片所示、有三个电源干扰。 时基为500ms/div。 电压降 在200ms 至300ms 内逐渐发生。 该压降不会触发"复位"。 但是、电池电压将在很短的时间内恢复到3V。 我认为正是这个上升沿触发器件复位。 前两个电源干扰未触发复位、可能是因为压降不够低。

    为了解决这个问题、也许您可以尝试在 U3的引脚1上放置一个10µF μ F 或100µF μ F 电容器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如您所说的、这三 种电源干扰 可能会触发复位、这可能是因为压降足够低。  发生压降 时、电压值仍高于2V。 如数据表所示、电源电压范围:1.8V 至5.5V。 此时 IC 仍应正常工作。 为什么会出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我认为仅压降不会触发复位、复位可能会由快速电压返回至3V 触发。