This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:如果 MULT = 1且我们需要在基准上除以10、会发生什么情况?

Guru**** 2539390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1002305/lmx2571-what-happens-if-mult-1-and-we-need-to-divide-by-10-on-the-reference

器件型号:LMX2571
Thread 中讨论的其他器件:LMX2592

大家好、

如果 Mult = 1并且我们需要在基准上除以10、会发生什么情况? 我们应该对预分频器还是后分频器进行编程?

谢谢、

Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

     建议将后分频 器用于仅基准分频操作、以实现与预分频器相比的最佳相位噪声性能。  

    此致、

    Ajeet Pal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    对上一个答案进行了更正。 建议将后分频器用于 LMX2592/94器件。 但 在 LMX2571中、两个分频器(预分频器和后分频器)是相同的、并且可以在仅分频器操作中对其中的任何一个进行编程。

    如果 Mult>1、则需要遵循 LMX2571数据表中的第8.1.9节。

    此致、

    Ajeet Pal