This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:SYSREF 或 SCLK 输出

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1001135/lmk04832-sysref-or-sclk-outputs

器件型号:LMK04832
主题中讨论的其他器件:LMX2594

您好!

我可以从 CLKout1/3/5/7等获取 SYSREF 输出  

我已经从 CKJIN1中连接了处于分配模式下的 CLKout1_1_2_3_5寄存器设置。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、new2day、

    我看不到您的寄存器设置。 然而、为了确保 SYSREF 输出、应该设置一些东西:

    • SYNC_EN=1
    • SYSREF_PD=0
    • SYNC_DISSYSREF=1
    • SYSREF_MUX=2或3、分别用于脉冲发生器或连续模式。 我建议使用3来进行连续调试
    • SYSREF_GBL_PD=0或 SYSREF_GBL_PD=1且 SCLKX_Y_DIS_MODE=0 (有效)

    对于每个使用 SYSREF 的时钟输出:

    • SCLKX_Y_PD=0
    • CLKoutY_SRC_MUX=1 (用于 SYSREF)

    请确认 所有这些标准均已满足。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我将再次检查这些设置。 同时、随附了寄存器文件。 谢谢你。

    e2e.ti.com/.../8831.lmk04832_5F00_default2distribution_5F00_0_5F00_1_5F00_2_5F00_3_5F00_5c.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、new2day、

    在您的个人资料中、我看到一些可能会阻止您实现 SYSREF 的事情:

    • SYSREF_MUX 被设定为"正常同步"。 我建议设置为"Continuous SYSREF"进行调试。
    • SYNC_DISSYSREF=0。 SYSREF 分频器将在每个 SYSREF 上升沿复位、这将改变 SYSREF 频率。 设置 SYNC_DISSYSREF=1。
    • SYNC_DISx=0用于所有分频器输出。 这将在 每个 SYSREF 上升沿复位每个 CLKout 分频器。 我建议为所有分频器输出设置 SYNC_DISx=1。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我得到了 SYSREF。 感谢你的帮助。  

    我对 LMX2594还有另一个问题。

    是否必须在 OSCin_P/N 引脚上具有100欧姆的端接电阻?  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、new2day、

    LMX2594需要在器件引脚之前将50Ω Ω 单端终端(用于单端 OSCin)与交流耦合电容器串联、并且未使用的引脚串联到0.1µF Ω+ 50Ω Ω GND;或者在两个器件引脚之前将100Ω Ω 差分(用于差分 OSCin)与交流耦合电容器串联。 OSCin 配置指南由数据表第8.1.1节提供。

    此致、

    Derek Payne