This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:杂散问题

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/999808/lmx2595-spurious-issues

器件型号:LMX2595

参考以下主题中的建议

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/988413/lmx2595-spurious-at-50khz-offset/3662459#3662459

在以下情况下、更改 未发现任何改进、

-使 CAL_CLK_DIV = Div2。

-使用较小的电荷泵电流

-使用三阶环路滤波 器(随附环路滤波器原理图以供参考)

-将 PLL_DEN 设置为2345678,而不是100的整数倍

通过改变 REF 输入功率电平、执行测试并观察杂散电平变化。 结果如下、

条件:-

REF IP 电平=-8dBm

观察结果:

杂散 电平=-44dBc

REF IP 电平=+2dBm

观察结果:

杂散 电平 =-53dBc

REF IP 电平=+8dBm

观察结果:

杂散 电平 =-61dBc

用于上述测试的设置

请帮助我解决这个虚假问题。 我们的频段为1.3至2.4GHz。 整数频率不会出现伪波。 杂散偏移根据设定的频率发生变化、因此它不是来自电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sushant、

    是否可以尝试卸下 OSCin 前面的过滤器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好、根据建议、我移除了 OSCin 前面的滤波器、但在本节中没有看到任何改进。

    此致

    Sushant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sushant、

    与杂散与 OSCin 输入电平相关的唯一因素是 OSCin 信号的压摆率、较高的压摆率往往具有较小的杂散。

    当您进行 OSCin 输入电平与杂散测试时、您是否使用了信号发生器?

    在您的系统板中、时钟源是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参考 I 由100MHz OCXO (NI-100M-2900)提供、功率级别随衰减器变化。 OCXO 输出是干净的、不存在杂散。

    我还观察到、二次谐波仅下降-6dBc、但根据数据表、它应该为-20dBc 至-30dBc。

    为了查看输出线路中 HPF + LPF 组合的任何影响、我们绕过了 HPF 并检查了性能、但没有改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sushant、

    即使在 LPF 下也有-6dBc 谐波? 这毫无意义。 两个50Ω Ω 上拉电阻器结处的0.01µF Ω 去耦电容器是否为宽带电容器? 查看 EVM 用户指南的 BOM 以了解我们使用的电容器。

    我对杂散没有很好的猜测、也许我们应该检查布局。 环路滤波器的布局如何? 您能否分享有关合成器的布局?

    由于 OSCin 可接受高达2V 的输入电压、因此您可以继续使用8dBm。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使在 LPF 下也有-6dBc 谐波?  

    ->当 PLL 输出频率设置为1300MHz 时、二次谐波为2600MHz。 但它会下降到 LPF 的通带下、因此滤波器不会对我们感兴趣的频带中的较低频率提供抑制。 但根据数据表、我们预计二次谐波为-20dBc 至-30dBc。

     两个50Ω Ω 上拉电阻器结处的0.01µF Ω 去耦电容器是否为宽带电容器?

    ->根据 EVM "520L103KT16T"、我们使用了相同的电容器

    我对杂散没有很好的猜测、也许我们应该检查布局。 环路滤波器的布局如何? 您能否分享有关合成器的布局?

    ->请与我分享您的邮件 ID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sushant、

    我会给你发一封邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已脱机、让我们关闭开机自检。