参考以下主题中的建议
在以下情况下、更改 未发现任何改进、
-使 CAL_CLK_DIV = Div2。
-使用较小的电荷泵电流
-使用三阶环路滤波 器(随附环路滤波器原理图以供参考)
-将 PLL_DEN 设置为2345678,而不是100的整数倍
通过改变 REF 输入功率电平、执行测试并观察杂散电平变化。 结果如下、
条件:-
REF IP 电平=-8dBm
观察结果:
杂散 电平=-44dBc

REF IP 电平=+2dBm
观察结果:
杂散 电平 =-53dBc

REF IP 电平=+8dBm
观察结果:
杂散 电平 =-61dBc

用于上述测试的设置

请帮助我解决这个虚假问题。 我们的频段为1.3至2.4GHz。 整数频率不会出现伪波。 杂散偏移根据设定的频率发生变化、因此它不是来自电源。