This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:输出差分的峰峰值抖动、输出频率的误差

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1002519/cdce6214-q1-peak-to-peak-jitter-of-output-diff-error-of-output-frequency

器件型号:CDCE6214-Q1

您好!
我的客户对 CDCE6214-Q1有以下基本问题。  请告诉我们。

*1.
您能否告诉我们如何计算 CDCE6214-Q1上差分输出的峰峰值抖动

*2.
您能告诉我们输出频率的误差吗?

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、

    我们使用快速采样示波器来测量峰峰值抖动。 请注意、此处前面的这个问题 与参考几个应用手册计算峰峰值抖动有关。

    2.在数据表中、表7.12显示了 FRAC-N PLL 的最大输出频率误差为0.1ppm。