This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:寄存器未写入电路板

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1002455/lmx2594evm-registers-not-being-written-to-the-board

器件型号:LMX2594EVM

您好!

我有一个您的评估板。 电路板评估正常、但突然停止、不再如此。 看起来电路板中有电压。 但是、当我向电路板写入数据时、它似乎可以正常工作。 但是、如果我读回、这些寄存器会不同(我尝试了不同的接口、因此它不是 PC 和电路板之间的连接)。

我还可以做些什么来尝试解决此问题吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否确认在 Vcc 为电路板加电后、如果您写入 POWERDOWN = 1、您可以看到电流下降?

    如果评估板没有响应、鉴于评估板过去一直在运行、我们可以得出结论:评估板不能正常工作。  

    如果您确认故障是由于芯片导致的、请联系您当地的销售办事处获取免费样片以进行更换。