This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:差分输出电压规格

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1002276/lmk04832-differential-output-voltage-spec

器件型号:LMK04832

您好、专家、

我是否可以确认在2.5GHz 和3.2GHz 下 LVDS 的 LMK04832 VOD 规格是什么? 因为我在 DS 中只看到了 CML 和 LVPECL 的规格。  

谢谢、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    LVDS 输出格式在更高的输出频率(2.5GHz 和3GHz)下具有非常低的驱动强度、因此不建议在这些频率下使用、也不包含在数据表中。  

    根据旧数据、我可以告诉 LMK04832 LVDS VOD 大约~105mV @3.2GHz。

    此致、

    Ajeet Pal