This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:LMK04832的2.5GHz 输出

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1002154/lmk04832-2-5ghz-output-of-lmk04832

器件型号:LMK04832

您好,那里:

我使用 LMK04832 VCO0生成2.5GHz 输出。 CML 和 LVPECL 格式都可以  

在数据表中支持高达2.5GHz/3.2GHz 的输出频率。 进行 LVDS 格式化  

还可以支持高达2.5GHz/3.2GHz 的输出频率? 数据表没有  

明确指定。 请澄清并谢谢。

BRS、

姚华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yao-Hua、

    在2.5GHz 时、LVDS 驱动强度不足以获得干净的2.5GHz 波形。 通常、LVDS 的扩展范围不会超过800MHz。

    HSDS 具有更高的驱动强度和推挽架构。 在2.5GHz 时、HSDS 信号摆幅将减小、但降低 HSDS 振幅可能会使其处于2.5GHz 的 LVDS 电平范围内。 请注意、如果时钟由于某种原因(例如由于同步)停止切换、HSDS 输出电平将恢复、并且这可能会超过 LVDS 接收器的限制、因此请小心。 幸运的是、绝不能出现必须同步1分频输出的情况、我不能想到另一种情况、即 VCO 会自动停止开关、因此这一问题很小。

    此致、

    Derek Payne