This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:BQ32000的备用引脚连接

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1002107/bq32000-backup-pin-connection-of-bq32000

器件型号:BQ32000

大家好、

我的客户正在使用我们的 BQ32000、他们对我们的 RTC 有疑问。

如果他们不需要备用电源、是否可以将 vback 连接到 VCC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的冯斌:

    VCC/VBACK 可以连接在一起。 确保在此配置中涓流充电开关保持断开状态。 涓流充电在加电时默认切换为全开、因此只要涓流充电寄存器未从默认启动值修改、就不会出现任何问题。

    此致、

    Derek Payne